This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281EVM:PGA281 EVM 测量放大器诊断

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1377865/pga281evm-pga281-evm-measurement-amplifier-diagnostics

器件型号:PGA281EVM
主题:PGA281中讨论的其他器件

工具与软件:

大家好

我有一个 TI PGA281 EVM 测量放大器、 在我的测试台上进行测量时、IN+和 IN-引脚上出现过压、放大器停止工作。 VNP 和 VSN 连接器上的电压设置为10V。I 已将4V 连接至 VSOP 和 VDD。 至 GND 和 VSON I 已连接0V。在 VSN 和 VSP 连接器上过压后、最大电压为2.4V、100mA 的电流消耗。 我应该补充一点、所有连接器均由实验室电源供电。 我怀疑 PGA281 IC 发生故障、但我不知道如何诊断。 请帮助我解决这个问题。 提前感谢您的帮助。

大家好
Rafał μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafal:

    如果您怀疑在输入引脚上出现过压情况时 PGA281已损坏、则最简单的方法是将 DUT 替换为新器件并再次测试。  

    为避免未来损坏、强烈建议将输入电压源的电流限制设置为小于10mA。 这将有助于在过压情况下保护输入结构。 您也可以考虑在 R11和 R15中组装1kΩ 电阻器来进一步限制电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zach  

    感谢您的答复。 我知道引脚 IN+和 IN-上的最大信号电压也不应超过0.5V?  

    此致  

    Rafał Kliza.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafal:

    我只是想让你知道 Zach 目前不在办公室,但他应该在2个工作日内回复你。  

    感谢您的耐心等待、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex  

    感谢您的答复。 没有问题,我会等:-)。  

    此致  

    Rafał μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafal:

    输入端子处的绝对最大电压由电源电压定义。 请参阅"绝对最大值"表中的、电压限值设置为 VSN-0.5V 和 VSP+0.5V。 因此、对于+/-10V 电源、高于10.5V 或低于-10.5V 的输入电压 可能会对器件造成损坏。 请参阅脚注2、限制输入电流10mA 有助于防止在这些过压条件下造成损坏。

    此致、

    Zach