This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:原理图审阅

Guru**** 2511275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9002, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1376299/amc1301-schematic-review

器件型号:AMC1301
主题中讨论的其他器件:TLV9002

工具与软件:

尊敬的专家:

我的 ~使用 AMC1301测量4 μ A 50mA 直流电流。 SCH 已连接。 请提供评论。 另一个小问题是、如果测量的电流为直流电、是否需要输出放大器 TLV9002?  

谢谢!  

BR、

维多利亚   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victoria:

    您的客户是谁、他们的系统/应用是什么?

    如果客户希望将差分输出转换为单端输出、则需要使用放大器。  您可以查看该 文档 以了解有关转换的更多信息。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DEYE。 太阳能空调。  

    我给了我第一个建议的 sch. 这是第二个版本。 想再次与您确认一下。 请提供一些好的建议。  

    BR、

    维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victoria:

    原理图看起来不错。 如果有任何其他问题、请联系我们。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    感谢您的答复。 这是另一个问题:测得的电流为直流、是否需要 TLV9002的通道1? 仅使用1通道放大器将差分信号转换为单端信号是否正常?  

    BR、

    维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victoria:

    他们使用第一个通道为其单端转换创建偏置点。  如果没有第一个放大器、则需要另一个源来产生偏置。  我不确定单端输出的位置以及测量要求、但他们也可以只使用其中一个输出引脚进行测量。  本 应用手册 更详细地介绍了单端转换。

    谢谢。