This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:在器件顶部进行标记

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1377694/lm2903-marking-on-top-of-the-device

器件型号:LM2903

工具与软件:

您好!

您能告诉我此器件顶部标识的确切含义是什么吗? 例如2CTI 或32TI。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juraj:

    "MAP"是 LM2903DGKR 的标识符代码

    前两个字符是年份和月份代码。

    3 =年份的最后一位数字

    1 =一月

    TI =德州仪器(TI)

    由于有多个组装地点、因此标识略有不同。

    器件底部是否有标记?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    底部没有标记。 我们有更多 具有不同标记的器件。 例如 318E、 32ON、32OH 。 我们对这些有一些问题、您能不能弄清楚这些标记是什么意思(最后两个字符)?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juraj:

    由于仿冒、我们无法披露有关零件标记方式的完整信息。

    右侧的器件(2CTI)符合当前的"YMTI"标准。

    我需要更深入地探究一下左侧的是否正确、因为它不包含尾部的"TI"、但根据生产日期代码、它应该以 TI 结尾...但此器件还有8个可能的组装地点、并非所有这些都已切换到新标记。

    是否可以使用卷带或包装盒标签?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    请查看卷带上标签的以下照片。

    1.照片-设备 32ON 上的标记

    2.照片-设备 32OH 上的标记

    3.照片-设备 318E 上的标记

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juraj:

    您能告诉我您在使用这些设备时遇到了哪些问题吗?

    根据该应用手册: LM339、LM393、TL331系列比较器(包括新 B 版本)应用设计指南(修订版 E)、您发布的所有照片都有 JE3裸片。

    同一应用手册中的表格总结了输出行为:  

    第5.4节及更高版本更详细地介绍了上述输入范围输入的输出行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juraj:

    左侧标识上的器件适用于"HFT"组装地点。 最后两位数字是部分批次代码。

    我们不能公开详细介绍、但标签和标记是有效的。

    最有可能你看到的差异的" CHN"模具,如何所指出。

    请参阅系列应用手册中的第3和5.3节:

     用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南