This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM193:AEC 标准

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903-Q1, LM393, LM193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1379536/lm193-aec-standard

器件型号:LM193
主题中讨论的其他器件:LM2903-Q1LM393

工具与软件:

需要了解以下部分的 AEC 标准:

LM193DR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件没有任何 AEC 资格认证。 (我可以看到、"汽车"只描述了温度范围、而这是错误的、因为范围实际上是军用的。)

    LM393符合 AEC 标准的型号为 LM2903-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gauri、

    克莱门斯是正确的。 LM2903-Q1是 LM193DR 的符合 AEC-Q100标准版本、该版本是扩展的军用温度范围(-55°C 至125°C)商用器件。

    尽管 LM193的温度范围低至-55、商用 LM2903-Q1为-40°C、但在其他方面是相同的。