This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA351:INA351与 INA181之间的主要规格和应用差异是多少?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA351, INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1379658/ina351-what-s-the-main-spec-and-application-differences-between-ina351-with-ina181

器件型号:INA351
Thread 中讨论的其他器件: INA181

工具与软件:

大家好、团队成员:

 INA351与 INA181之间的主要规格和应用差异是什么? 还包括共模电压应力。 提前感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    这两款器件共用 INA 部件名称、但是提供不同的功能。

    INA351是一款通用三运算放大器 INA、该器件内部具有数字增益选择功能和缓冲基准驱动器。 该器件非常适合与桥式传感器或类似应用连接、在这些应用中我们尝试抑制共模信号并放大差模信号。 INA351具有良好的匹配特性、使该器件具有0.015%的典型增益误差这一极具竞争力的增益误差。  

    以下是 INA351的架构:

    此外、INA181也是双向电流检测放大器。 这种架构在设计上看起来很像一个差分放大器:

    独特之处在于、INA181可以承受超过器件电源轨的共模电压。  

    我希望在涉及电流检测的应用中实施 INA181、而 INA351最适合需要放大高阻抗传感器的小差分电压或放大耦合到相对较大共模信号上的小差分电压的应用。

    从阻抗的角度来看、INA351的输入会看到非常高的输入阻抗、因为我们驱动 CMOS 放大器的同相输入。 INA181具有可看到电阻网络阻抗的输入信号、但由于检测电阻值非常小、因此该误差通常可以忽略不计。  

    您的应用的目标是什么? 我们很乐意为您提供最适合您设计目标的器件建议。

    谢谢!

    Jacob