This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA838:即使跨阻放大器的反相引脚上没有输入电容、也要保持电路稳定

Guru**** 2987560 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1379304/opa838-keep-the-circuit-stable-even-without-the-input-capacitance-on-inverting-pin-of-a-transimpedance-amplifier

器件型号:OPA838

工具与软件:

尊敬的工程师:

我已经为超声波传感器设计了一个跨阻放大器、如下所示:

超声波传感器特性:C=1nF、R=1.2K、工作频率介于2 -3 MHz 之间

e2e.ti.com/.../8623.Transimpedance-test.TSC

连接换能器后、只要按如下方式断开换能器、一切都运行良好:

电路开始振荡。 我假设原因是 OPA838不是单位增益稳定、并且当反相输入端没有电容时、我们无法提供 最小噪声增益。  

我的问题是、即使没有连接感应器、如何调整电路 会保持稳定 但是我预计在调整电路后、仍然得到与以前相同的带宽和放大。 您建议做什么改变? (我不想更改 OPA838)

此致、