This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4H199-SEP:OPA4H199-SEP 的迟滞值

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4H199-SEP, TLV1704-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1378548/opa4h199-sep-hysteresis-value-of-opa4h199-sep

器件型号:OPA4H199-SEP
主题中讨论的其他器件: TLV1704-SEP

工具与软件:

来自数据模式的问候语、

尊敬的先生:

我们计划将产品 OPA4H199-SEP 用于我们的应用、请分享运算放大器用作具有迟滞功能的同相比较器时的迟滞值(DeltaV)

请将其视为优先事项

不是很重要

Tanniya S

应用工程师

Data Patterns(印度)有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个运算放大器、而不是比较器。 它没有任何内置迟滞。

    请考虑改用 TLV1704-SEP。

    对于所有这些器件、迟滞都是由正反馈电阻器决定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanniya:

    我同意克莱门斯的评论。 但是、如果您使用某些通道作为运算放大器、并且需要将某些通道配置为比较器、则您可以使用该器件、而且迟滞将由反馈电阻器设置。 请观看以下视频、了解将运算放大器用作比较器的优缺点: https://www.ti.com/video/5465096495001

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晚上好、

    感谢您的答复。 我们计划将一些通道配置为运算放大器、将一些通道配置为比较器。 为了实现设计目的,我们需要  OPA4H199-SEP 可以接受的迟滞值( Vhys ),同时将其一些通道用作比较器。

    不是很重要

    Tanniya S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA4H199-SEP 本身无关。 您可以使用所需的任何迟滞。