This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:当 OPA855专为 TIA 设计时、它可以达到的最大闭环带宽是多少?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1380067/opa855-when-the-opa855-is-designed-for-tia-what-is-the-maximum-closed-loop-bandwidth-it-can-achieve

器件型号:OPA855

工具与软件:

大家好!

我目前准备使用 OPA855构建 TIA 电路、我想使 TIA 带宽高达1.7GHz、并根据 TIA 计算器的值进行设计。 但仿真带宽无法达到1.7GHz。
我想知道我的电路有什么问题吗? 或者 OPA855的闭环增益无法达到1.7GHz?