This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA118:输出特性

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1380566/ina118-output-characteristic

器件型号:INA118

工具与软件:

我使用 INA118UB。 当 电源电压 为±3.2V 时、maxmium 输出为2.6V。这与手册中的参数一致。

   这些器件的最大值输出为2.6V  @ ±3.2V 功率。

但当我最近购买这款器件时、发现在 ±3.2V 电源下、maxmium 输出为3.1V。  对吗?  

   两个器件的最大镉输出为3.1V @ ±3.2V 功率。

顺便说一下、这些器件是 INA118UB 还是 INA118U?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、该器件去年进行了更新。  新芯片输出电压范围比旧芯片有所改善、应在电源轨100-150mV 范围内。   

    上面显示的器件为"UB"、而"B"列在图像的左上角。

    如果还有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Mike