This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA855:PGA|855

Guru**** 2507835 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1380406/pga855-pga-855

器件型号:PGA855

工具与软件:

尊敬的工程师:
我想在1/8、1/4和1/2衰减模式下使用 PGA 855。 它的输出是24位 ADC。 显示屏上应该有一个在6kHz 时具有30dB 的滤波器。 该怎么做? 首先、使用一个仿真文件计算70度工作温度下的总噪声(以 uVrms 为单位)就足够了。 您能给我发送 TINA 的仿真文件吗、还可以为滤波器提供建议吗?
提前感谢

Mixx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Milan:  

    1) 1)请阐明滤波器要求。  您需要在6kHz 下具有30dB 衰减的低通滤波器、还是说"在6kHz 下具有30dB 衰减的显示屏上滤波器"?  您感兴趣的信号通带或频率范围是多少? 此电路是用于测量低频直流信号还是交流信号?

    2) 2)您正在尝试测量的传感器或源信号是什么?  输入共模电压是多少? 差分电压范围是多少? 您尝试测量的频率范围是多少。

    3) 3) 您驱动的是哪款24位 ADC 器件? 4) ADC 满标量程?  

    如果可能、请提供原理图或方框图、并正确定义您将用于 PGA855 (和 ADC)的输入和输出电源。

    谢谢、此致、

    Luis