This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A-Q1:输入路径上串联电阻值高的用例

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA239, INA228, INA241A-Q1, INA190, INA186, INA237, INA229, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1378425/ina241a-q1-use-case-of-high-value-of-series-resistor-at-input-path

器件型号:INA241A-Q1
主题中讨论的其他器件: INA190INA186INA237、INA239、INA228、 INA229INA226

工具与软件:

我们需要监测通过40m Ω 分流电阻的电流。

出于诊断目的、我们计划在 IN+和 IN-引脚以及分流电阻器之间串联1K Ω 电阻器。

现在问题是、

1. INA241A-Q1器件的 IN+和 IN-引脚前面是否允许1K Ω 电阻?

2.在 INA241A-Q1器件的 IN+和 IN-引脚前面具有高输入电阻对功能有何影响?

3.是否有任何公式或仿真可用于估算 INA241A-Q1器件对该配置的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devendhiran、

    Unknown 说:
    1. INA241A-Q1器件的 IN+和 IN-引脚前面是否允许1K Ω 电阻?[/QUOT]

    不建议这样做、因为该器件的输入端带有 IB、可为输入级加电。  这允许输入 超出范围。  保持电阻器会导致一些误差。  如果您必须在那里有一个电阻器、我们建议您在10 Ω 下使用。

    Unknown 说:
    2. 在 INA241A-Q1器件的 IN+和 IN-引脚前面具有高输入电阻会对功能有何影响?[/QUOT]

    这样会由于 IB 而产生错误。   包括偏移误差和增益误差。

    Unknown 说:
    3. 是否有任何公式或仿真可用于估算 INA241A-Q1器件由此配置产生的影响?[/QUOT]

    我没有确切的公式、但 TINA 和 PSpice 中的模型将对此进行建模。   

    此致、

    Javier

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    感谢您的答复。

    我们 TI 是否有任何允许在输入路径中使用1K 电阻的差分或电流感应放大器?

    此致、

    Devendhiran K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devendhiran、

    INA190具有低输入偏置电流和极高的精度。  唯一的下降是速度、更低的 Vcm 范围和更低的带宽。  如果考虑成本、有一款精度较低的器件 INA186。

    如果您需要更大的电压范围、我们的一些数字功率监控器也可以做到这一点。  例如 INA228、INA229。  精度较低的版本、例如 INA239、INA237。

    如果您列出更多您的要求、我能了解我们是否有满足您需求的产品。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    感谢您的反馈。

    我们正在寻找一款具有以下要求的电流检测放大器或任何差分放大器。 它们是、

    1. 单个5V 电源操作
    2. 50V/V 增益配置或可调节
    3、双向电流测量是可能的。 (如果我们得到的部件价格较低、也可以是单向的)
    4.最小连续共模输入电压需要≤-20V
    5.最大连续共模输入电压需要≥+40V
    6.共模输入阻抗必须≥100K 欧姆
    7.差模输入阻抗应为≥100K 欧姆(但不是必需的)
    8、输入偏置电流必须在 nA 级范围内,以便在输入路径中使用1k 电阻

    如果规格与上述要求匹配、请建议任何器件。

    此致、

    Devendhiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Devandhiran、

    这些约束基本上消除了一个简单的电流检测放大器。  为了使用单电源、使输入电压范围高于和低于电源轨并且输入电流处于低 nA 状态、基本上可以省去我们的大多数放大器。  这是由于输入级由输入级上电并汲取电流导致的。  最简单的选择是使用数字电源并移动电源来满足您的需求。  您需要负电源才能使其工作。

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu361a/tidu361a.pdf 这个例子展示了我的想法、但你需要一个低于大多数负电压的电源、而我们推出的是具有低 IB 的新型功率监控器 INA226、   https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/digital-power-monitors/products.html#726max=80%3B85&sort=726max;desc&

    此外、如果您需要 nA IB、则您的100kΩ Ω 共模阻抗需要更高。  40V/100k= 400µA。  电流检测放大器通常不指定输入阻抗、因为我们的输入偏置电流不符合电阻器的趋势。

    此致、

    Javier。