This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9361:将 TLV9361和 LP2982 LDO 与串联电池配合使用时电路中出现意外的增益降低

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV1012, TLV9361, OPA375, LP2982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1378862/tlv9361-unexpected-gain-reduction-in-circuit-using-tlv9361-and-lp2982-ldo-with-series-batteries

器件型号:TLV9361
主题中讨论的其他器件:LMV1012OPA375LP2982

工具与软件:

您好、TI。

我使用 LMV1012和 TLV9361构建了驻极体麦克风放大电路。
当我设计一个采用单节3.7V 电池和 OPA375放大器的电路时、效果很好。
但是、为了将输出电压摆幅范围加倍、我将 OPA375替换为 TLV9361、并使用 LP2982 5V LDO 来设置 LMV1012的偏置电压、
设计使用两节3.7V 电池的电路。 但它不能正常工作。
输入信号由信号发生器通过 J4馈送、两节电池通过 J3和 J6串联连接。
根据设计、LMV1012-25的增益应为24dB、并且电路应额外增加40dB、从而总计约64dB。
不过、实际增益比预期低约30dB。
我不确定是 LDO 向运算放大器输入提供电压、还是电路设计有问题。
原理图如下所示。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yunsik、

    LMV1012 (不是我所在的组)具有电压增益规格。 将其与电容器连接到运算放大器反相输入(虚拟短路)将对 LMV1012进行交流短路、而运算放大器将短路电流放大为输出电压。 我希望这不是您想要的、也不是 LMV1012预期的。  

    尝试添加一个与 TC4串联的电阻器。 TLV9361中40dB 增益为1K Ω、但截止频率下限为70Hz。  交流负载现在为1k ||2.2k =687欧姆而不是2.2k、因此 LMV1012增益可能会下降。 因此请考虑增加 R1、这样新电阻器也可能更大。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron

    下面的电路原理图来自我之前设计的一个使用3.7V 电池工作的电路。

    在这个电路中、即使在运算放大器的反相输入上没有一个电阻器、它也能够正常工作。

    我想了解上述电路中需要额外电阻器的不同之处。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yunsik

    对于运算放大器、我没有看到任何有意义的变化。 我将这篇文章转给了支持 LMV1012的工程师。 他应该知道这是否会影响 LMV1012。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Yunsik

    在我看来、电路几乎是一样的、您只是将  OPA375替换 为 TLV9361、从而扩大了电源范围。 然而、与运算放大器相关的无源器件是相同的、因此应具有相同的增益。 对吗?

    如果您在这两个电路之间比较 LMV1012的信号输出、有什么区别?

    也许 OPA375 可以承受缺少输入串联电阻器的情况、而 TLV9361则 无法承受。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我确认 TLV9361的虚拟短路  无法正常工作。

    运算放大器反相输入应显示为3.7V、但实际上显示的电压约为1V、即使在向 TC4添加串联电阻器的情况下也是如此。

    LMV1012工作正常、它会将信号放大30dB。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yunsik

    您能告诉我所有 TLV9361引脚上的电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    下面是每个引脚的波形图。

    我向 LMV1012的输入施加了交流1mV 电压。

    照片显示波形的最小值和最大值。

    从 TLV9361的非反相输入来看、它以7.4 Vpp 振荡、这似乎就是问题所在。

    接地引脚为0V、电源引脚为7.37V。

    同相输入引脚

    反相输入引脚

    输出引脚

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yunsik

    同相输入上的巨大振荡(即原理图中的引脚1)令人感到奇怪。 我看到此引脚上没有任何东西可以输出此类信号。

    如果将 DBV 封装与 DCK 引脚排列的板设置一起使用、则可以生成这样的信号。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查后、我意识到为 DCK 引脚排列设计的电路板使用了 DBV 封装。

    问题已解决。

    谢谢你。

    此致。