This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:AMC1301DWVR 不同的内部结构

Guru**** 2927460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1377186/amc1301-amc1301dwvr-different-internal-structure

器件型号:AMC1301

工具与软件:

你(们)好

我们对该产品进行了 X 射线辐照、发现其内部结构不同。 您能否帮助我们确认原因以及功能是否受到影响
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们是同一张图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yingjiao:

    是的,正如克莱门斯所说的,这是同一张照片。

    此致、

    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉我上传了错误的图片、请帮助再次确认以下两张图片、为什么它们不一致
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉我上传了错误的图片、请帮助再次确认以下两张图片、为什么它们不一致
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件在多个地点进行了制造和组装;请参阅 ti.com/material-attributes-search/?material=AMC1301DWVR。可以从不同的位置获取不同的器件。 我猜这两款器件的发货标签上的原始代码是不同的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yingjiao:

    Clemens 正确、这取决于器件的制造位置。

    此致、

    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    但我们发现 DC21+产品使用异常、并且出现瞬态溢出。 上电路板测试电压应为500V、但始终会降至420V。 第一次使用了8个、6个有缺陷

    e2e.ti.com/.../WeChat_5F00_20240625112259.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yingjiao:

    此测试的设置和条件是什么? 您的应用是什么?

    此致、

    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请检查测试情况和图纸、我们已应用于压缩机控制器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yingjiao:

    请参阅数据表的典型应用第8.2节。 此视频概述了设计要求和输入滤波器设计。

    目前、您的分流电阻器放置不当。  此外、如果存在从 VINN 到 GND1之间没有共模抑制电容器的 C3、则可能会导致失配错误。 我们还建议在输入前面放置一个抗混叠滤波器。

    此致、

    EVA