This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171QML-SP:LM7171QML-SP 的辐射 SEL

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7171QML-SP, LM7171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1380569/lm7171qml-sp-radiation-sel-for-lm7171qml-sp

器件型号:LM7171QML-SP
Thread 中讨论的其他器件: LM7171

工具与软件:

LM7171QML-SP 的辐射 SEL (MeV x cm2/mg)为"双极性"。 这意味着什么? 这是否意味着它不受 SEE/SEL 影响、并且 TI 没有 LM7171QML-SP 的测试数据?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、您好!

    我不确定我是否理解您的问题或您在答复中提到的"双极"说明。  您能否澄清和阐述一下有关 LM7171QML-SP 的哪些需求?  它们是您的设计的主要注意事项?

    此致!
    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果您转到 LM7171QML-SP 的"参数"页面  

    辐射、SEL (MeV·cm2/mg)     双极

    www.ti.com/.../LM7171QML-SP

    我想了解为什么提到"双极" 而不是  SEL (MeV·cm2/mg)值。 因为 LM7171是双极器件、不易受到 SEL 的影响? 我了解 TID 规格、但没有 SEL 规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、您好!

    我现在更好地理解、我之前在数据表(而不是产品页面)中查找双极性。

    以下是我的想法:

    1.您可以参考  产品页面"技术文档"部分下的辐射测试报告,了解您需要的数据。

    2.在参数表中使用"双极"可能只是为了区分 FET 器件和双极器件、因为 FET 器件往往更容易受到影响。  辐射测试报告和结果比此术语和行项目更重要。  我想这是为了搜索性或只是组织性。

    我建议查看 LM7171航天级的辐射测试报告。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!