This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350:输入失调电压超过最大额定值。 设计错误?

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1350, AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1378191/amc1350-input-offset-more-than-max-rating-design-error

器件型号:AMC1350
主题中讨论的其他器件: AMC1300

工具与软件:

您好!

我正在使用 AMC 1350和 AMC1300来感应电流和电压、并且在多个实例中的读数都超过了最大额定失调电压误差。 当电阻分压器短路时、其中一个 AMC1350在输入端具有10mV 直流失调电压。 读取1M 欧姆串联电阻器上的电压、10M 欧姆串联电阻器。 在 多个 AMC1350上进行测试时、误差通常超出最大额定值。 我必须短接差分输入引脚、绕过电阻器网络、使其变为0并在另一侧读取0mV。

VCC 两侧均保持在约5.3V、纹波低于2mV。  我测量的交流和直流电压约为10V、并试图不加重所感测电路的负担、因此将电阻桥从2.27M Ω 增大至11M Ω。 U9是 下面 pic 中的我的 AMC1350。

我的问题与此帖子相同: AMC3311:由于干扰和不良布局而出现偏移问题? -放大器论坛-放大器- TI E2E 支持论坛 

如果您有任何见解或建议来解决这些差异、我将不胜感激。 您的专业知识对我们来说非常宝贵、有关减少这些偏移量误差的任何指导都将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rasool:

    感谢您的提问。 您能否提供您的系统原理图? 我想查看滤波器设计。 抗混叠滤波器的截止频率应不超过2MHz。  这些 信息可以帮助我了解差异可能来自何处。

    您是否仅在 AMC1350或 AMC1300s 上看到了偏移误差?  关于失调电压误差、我最初要考虑的一点是、确保您的 INP 或 INN 具有一条到 GND1的直流电流路径、以定义共模电压。  

    请告诉我。

    此致、

    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应、Eva。 请查看下面的原理图。 AMC1350存在问题。 我对 AMC1350的(50/60Hz)交流和直流测量具有相同的滤波器、并 对 ADC 输出进行软件滤波。 滤波器位于较高侧、可以更快地响应波动。

    此致、

    M G Rasool

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M G Rasool:

    我认为截止频率可能太低、您的输入是什么? 建议使用200kHz 至2MHz 之间的抗混叠频率。 通常、我们会看到抗混叠电容器的容值接近10nF。  

    如果您能尝试一下、请告诉我。

    此致、

    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将尝试此操作、并在我回来后立即更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、谢谢!

    此致、

    EVA