This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2264:##39;采用隔离电阻器的电容负载驱动解决方案##39;应用手册查询

Guru**** 2847010 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2264

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1380169/tlc2264-capacitive-load-drive-solution-using-an-isolation-resistor-app-note-query

器件型号:TLC2264

工具与软件:

大家好!

为了解决 TLC2264输出的电容振荡问题、我在应用手册"采用隔离电阻器的电容负载驱动解决方案"中进行了介绍。

在应用手册的工作原理中,据说隔离电阻器添加了一个零点, 最终提供相位提升。

我在这里问的是、串联电阻器(非无反应元件)如何为传输器函数添加零?

输出低通滤波器的传递函数将极点( 1/(Riso+Ro)* Cload * S+1 )添加到运算放大器的整个开环波特图中 ?

期待得到澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    当运算放大器的输出电阻(R_o)与负载电容器形成 RC 电路时、便会发生电容振荡。 当 R_ISO 添加到该 RC 电路中时、传递函数会根据 R_ISO 和 C_LOAD 而变化并添加零、而极点现在取决于 C_LOAD、R_o 和 R_ISO。

    有关不稳定性和 R_ISO 的更新指南、请参阅此处有关运算放大器的 TI 高精度实验室视频系列。 我们有一组有关稳定性的视频、与本应用手册具体相关的视频是"Stability"选项卡下的"容性负载"和"隔离电阻器"。  

    此致!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢这一解释。 在应用注释中,输出(Vout )是在 Riso 之后获取的,但在上图中,它是在 Riso (Vo )之前获取的,是 Vout/Vin 和 Vo/Vin 的频率响应相同吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

     Vout/Vin 的频率响应将不同于 Vo/Vin、因为应用手册中的 Vout 描述了负载电压、而不是运算放大器输出的电压节点。 在评估稳定性时、传递函数始终根据运算放大器的输出推导出、因为传递函数描述的是运算放大器反馈系统及其稳定性。  

    此致!

    Kevin