This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA210-Q1:输入滤波电阻的影响

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1379157/ina210-q1-the-effect-of-input-filter-resistor

器件型号:INA210-Q1
Thread 中讨论的其他器件:INA210

工具与软件:

嗨、团队:

客户将 RS 从10欧姆更改为1000欧姆、我们知道该电阻器会产生较大误差。 但我们无法理解、当 分流电阻器的电流从0A 缓慢增加到10A 时、输出是正确的、但当电流从0A 突然变为10A 时、输出被错误、原因是什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件输入端的电容器和电阻器将充当截止频率为1/(4πRC μ s)的输入端滤波器、这会减慢器件对测量电流快速变化的响应。 µs、INA210的压摆率限制为0.4V/μ s、其自身的截止频率为14kHz。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DeVries

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Levi:

    输出电压达到5V、即当电流从0A 快速变为10A 时 INA210的电源电压。 通常情况下、输出电压应为0.05毫欧*10A*200+0.085V=0.185V。 下面是原理图、它们在 IN+/- 引脚和 GND 之间添加了一个二极管。 对于输出电压达到电源电压、您有什么想法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用您发布的原理图中显示的电阻器、我计算出 REF 引脚上的电压应该是0.9V、而不是0.085V。 为什么要在上面的公式中使用0.085V?

    能否发布包括您提到的二极管在内的所有输入电路的屏幕截图? 此外、您能 告诉我器件输入端的共模电压是多少吗? 这样、我就可以更好地了解器件对输入电路的响应。

    如果您可以在器件的两个输入引脚处通过器件的输出引脚收集示波器数据、这也很有用。

    谢谢!

    Levi DeVries

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Levi:

    抱歉、是的、REF 引脚电压为0.9V。 图中显示了所有输入电路。 二极管通过跳线进行添加。 共模电压为12V。 对于示波器数据、我将在获得后立即将其发送给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在这里没有看到类似于跳线的任何东西、您能为我指出二极管的连接位置吗?

    然后、我将等待您获取数据。

    谢谢!

    Levi DeVries

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Levi:

    我已通过电子邮件~将其发送给您