This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211-HT:OPA211-HT?

Guru**** 2559450 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA211-HT, OPA2333-HT, CD14538B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1380431/opa211-ht-opa211-ht

器件型号:OPA211-HT
Thread 中讨论的其他器件: OPA2333-HTCD14538B

工具与软件:

您好!

我需要下放大器交叉参考。 你们有什么可以直接替换下面的东西吗? 必须是高温、因为电流1的额定温度仅为125摄氏度。 我至少需要200摄氏度的额定值。

谢谢!

David

www.digikey.com/.../1060755

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    高达200C 的 HT 运算放大器极少。  仅 OPA211-HT 和 OPA2333-HT 支持工作温度范围。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/products.html#1498=HiRel%20Enhanced%20Product%3BHigh%20Temp&sort=1192;desc&

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否是  CA3140AMZ96的直接替代产品? 因为这是我当前使用的东西。 非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    从功能上讲、它是直接替换的、但不是物理封装。 环氧树脂模型封装不适合 HT 应用、  

    OPA211-HT 同时具有标称(-55C 至+125C)范围 和特定的性能特性、而 CA3140AMZ210 的数据表似乎在25°C 或室温下表征。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我非常感谢您的反馈! 真的帮了我们很大的忙!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够确定 CD14538b 的替代产品、我目前将这些产品用于线路驱动器、同样存在同样的问题。 您是否会碰巧使用高温"直接"替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    让我来试试 INT_LOGIC 支持团队、看看他们是否能够为您提供建议。 PRAMPS 应用团队不支持此部件。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    逻辑器件没有任何额定温度高于125C 的器件。