This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6034:批次代码与生产日期代码之间的关系?

Guru**** 2659485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1380251/lmc6034-the-relationship-between-lot-code-and-date-code

器件型号:LMC6034

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

对于 TI PN LMC6034IMX/NOPB、应具有 10个字符(例如 5452553ZFM、QA 批号+制造工厂)、您是否支持共享每个字符的命名规则? 并且请说明生产日期代码和批次代码之间有何关联? 生产日期代码和批次代码是否相关? 这两者的发生顺序是什么? 首先是生产日期代码、然后是批次代码? 一个生产日期代码是否包含多个批次代码? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该论坛针对技术问题、我们没有很多关于日期/批次代码的详细信息。  据我所知、生产日期代码和批次代码并不相关。  您谈到的是器件标识吗?  为什么您从其他设备发布照片?

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是的、我想知道生产日期代码和批次代码之间的关系吗? 首先是生产日期代码、然后是批次代码? 一个生产日期代码是否包含多个不同的批次代码? 所附的标签照片只是突出显示生产日期代码和批次代码的示例、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    还有一个问题、运输追踪代码和生产日期代码如何?   运输追踪代码和批次代码之间是否存在关联?  船舶追踪代码的命名规则是什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wangwei:

    发货跟踪代码和日期代码如何?   运输追踪代码和批次代码之间是否存在关联?  船舶追踪代码的命名规则是什么?

    生产日期代码和批次代码定义为 专有信息。 除非我 在产品中找到正确的定义描述、否则我甚至不知道它是什么。 这些不是我们由于存在假冒问题而向客户提供的信息。  

    如果您从 TI 授权经销商处购买器件、则无需担心器件的真实性和认证。 如果您想获得器件的可追溯性、请 联系我们的客户支持。  

    https://www.ti.com/info/customer-support.html

    此致!

    Raymond