This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904LV-Q1:电压跟随器问题

Guru**** 2974670 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2902BA-Q1, LM2904LV-Q1, LM2904-Q1, LM2904BA-Q1, TLV9002-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1380452/lm2904lv-q1-voltage-follower-question

器件型号:LM2904LV-Q1
主题中讨论的其他器件: LM2904-Q1、 LM2904BA-Q1、 TLV9002-Q1、LM2902BA-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

作为标题、我们想使用 LM2904LV-Q1作为电压跟随器架构。 根据我的理解、当 Vin < V+时、Vout = Vin

我们的 V+为3.3V、V-为 GND。 我的目的是当 V+<3.3V 时 Vout = Vin、当 Vin>3.3V (不大于5V)时 Vout = 3.3V。

LM2904LV-Q1能否满足我们的要求? 如果没有、您能为我提供一个双通道 OPA 解决方案吗?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roy:

    是的、根据数据表中的图6-21、LM2904LV-Q1不会像 LM2904-Q1那样进行相位反转。 请确保如果输入电压超过 VCC、则流入引脚的电流限制为10mA。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    感谢您的确认。 我们以前使用的是 LM2904BA-Q1、但这个问题仍然存在。

    与以下电路相同、我们的 VDD 为3.3V 且 V+为5V。 我预计引脚1为3.3V、因为 Vout 将钳制在3.3V。 但此处的输出电压仅为2V。

    你对这种现象有什么评论吗?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy

    您需要轨到轨输入和输出运算放大器。 TLV9002-Q1等器件。 填充 R181以限制 VIN > VCC 时的输入电流

    LM2902BA-Q1不是轨至轨输入 NOR 输出。

    LM2904LV-Q1不适用于 轨至轨输入或非输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的建议。 我在 google 中搜索单电源/双电源/轨 OPA。  

    您能否帮我弄清楚我的理解是否正确?

    对于 LM2904-Q1、最大 Vout 为(V+)-2V、最小 Vout 为(V-)

    对于 TLV9002-Q1、 最大 Vout 为(V+)+0.5V、最小 Vout 为(V-)-0.5V。  

    我们是否有更精确的轨至轨 OPA? (max)和(min)可能为+/-0.1V

    为了限制电流、如果 V+R181 = 5V、则我们选择的(max)应为5V/R181 10mA = 500 Ω(高于该值)。

    是这样吗?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy

    LM2904-Q1线性  输入  范围为 V-至 V+- 2。  

    TLV9002-Q1无损坏  输入  范围为(V-)-0.2至(V+)+ 0.2。  

    请查看输出部分 VOL 和 VOH 以了解输出范围规格。  

    如果唯一的目标是勉强避免损坏、则500欧姆是可以的。 4.99k 是一个更好的值。

    最后移除 C142。 这可能会导致振荡。