This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:XTR117和 INA333、修整电位器问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333, XTR117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1381129/xtr117-xtr117-and-ina333-trim-pot-issue

器件型号:XTR117
主题中讨论的其他器件:INA333

工具与软件:

大家好!  

因此、我对4个-20mA XTR117芯片有一个问题、它可以从 INA333仪表放大器获得输入。 333芯片的增益由 Bourns 电位器(型号3224)控制。 我遇到的问题是、当我尝试调整333的增益以实现20mA 的满刻度输出时、我很难使其稳定。 似乎只是触摸电位计上的调节螺钉、我看到电流读数上升约20uA 左右。 如果我使用非导电工具调节电位器、我会看到问题消失、从调节螺钉上取下工具后就不会跳转。 因此我想我要么以某种方式将噪声注入到输入放大器中、要么无意中通过调节螺钉创建接地环路、因为输入放大器的接地以 XTR117的 IRET 引脚为基准。  

所以,如果有任何人有任何提示/建议,我都听什么这个问题可能是. 我一直与伯恩斯保持联系,并正在等待听到他们对此的看法,但我认为我也会在这里发布。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    您需要向我提供输入、输出、增益和电源轨信息。  

    如果 XTR117的输入为0-5V、输出为4 -20mA、则下面显示了示例、其中 Vs 可能来自10-24Vdc。 利用4 -20mA 输出电流、您可以通过固定电阻器将其转换为电压。  

    e2e.ti.com/.../XTR117-0_2D00_5V-4_2D00_20mA

    INA333接受差分输入电压并将其放大到更高的电压。 我不知道你有什么。  

    首先、您必须通过固定精密电阻器将4 -20mA 转换为电压。  

    其次、说明 INA333的增益是多少、因为 INA333是一个低电压仪表放大器。  

    使用可变电位器来替代 Rg 是不好的选择、因为当您尝试调整增益时、电路会对外部噪声、寄生电容和您手中的噪声很敏感。 此外、Rg 电阻应为容差为1%或更佳且温度系数低的类型。 "我不知道你在想什么。" 请向我提供设计要求。  

    此致!

    Raymond