This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074-TL074- EP 短路电流

Guru**** 2574995 points
Other Parts Discussed in Thread: TL074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1381697/tl074-ep-short-circuit-current

器件型号:TL074-TL074 - EP
主题中讨论的其他器件: TL074

工具与软件:

在 TL07xH d/s 中、它将短路电流指定为-26mA。 但是、我们没有看到它适用于 TL074QDRP?  

您能在这方面提供帮助吗?

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TL074和 TL074-TL074都 EP 没有额定的短路电流。 (可以通过图8进行估算。)

    TH074H 没有 EP 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian、

    根据原理图、有一个将生成"电流限制"的电阻输出。 随着输出电流的增加、输出级将出现 IR 压降。 因此、输出电流上的输出电压与现代运算放大器的行为不同、在现代运算放大器中、输出电压将在指定电流下急剧下降。 最终、输出电阻器上的 V=Vce 下降过大、将使输出晶体管无法具有足够的 IR、从而使输出将无法再驱动到指定的输出电压。

    此致!
    Jerry