This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:INA180A2的增益 CAN##39;t 达到50V/V

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: INA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1380343/ina180-gain-of-ina180a2-can-t-reach-50v-v

器件型号:INA180

工具与软件:

您好!

我发现增益无法达到50。  当我使用1m Ω 分流电阻器时、增益约为24。 但当我使用2m Ω 分流电阻器时、它变为41。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多大的电流? 请 µV、INA180的输入偏移高达150 μ V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我需要知道分流器上施加的电流、以便为您提供更详细的答案。 我建议在分流电阻器上施加两个不同的电流值-确保具有其中一个电流输入的输出至少为150mV (在削波上方)。 然后、取两个输出的差值以确定增益。

    请记住所建议的输入失调电压正如 Clemens 一样、并且请注意 INA180为单端。 此外、这里还显示了数据表第8.4.1节中列出的器件正常功能条件。
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina180.pdf?ts = 1719501931384&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FINA180

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯、

    我使用了不同的负载进行了测试。 电流为5.08A 和22.9A。 分流电阻为2m Ω。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:

    感谢您的支持。  

    我再次进行了测试。  这是电流和检测电压曲线。 通道1:电流探头。 通道4:INA180A2输出。 增益的计算结果为41.3和41.2。

     我想这是输入偏移的影响。 但我不知道如何解决它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    您是否针对不同的 INA180尝试过此设置?  也请分享您的电路原理图。

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mallika、

    这是原理图。 另一种图形是布局。 布线长度为53.6mm。 我尝试使用 INA180A1。 增益约为16.4V/V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我有一些跟进的问题和建议。
    首先、请指出 R9和 R10在布局中的位置。
    第二、您在何处探测原理图中的电流和电压。
    另外、请检查您的输入引脚电压是否低于(GND-0.3V)。 作为测试、我建议在移除输出端的所有 RC 滤波器并传递直流电流后检查增益。

    此致!
    Mallika Senthil