This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 论坛上发帖

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1381093/amplifiers-forum

器件型号:LM339

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:


我将使用 LM339DR2G 比较器来实现过流保护。  在 负输入端、我将2.77V 输入为稳定电压。   存在 电流时、我们的检测模型将生成 IF 电压等级的电流、  专用于发送输入电压端口。 但 如果输出的话、我可以发现 LM339负输入电压降。


 然后、我意识到我应该在引脚11上放置电阻器、它确实起作用、但仍然存在一些压降、我真的不知道为什么(左侧添加1K /右侧添加20K)


提前感谢您的帮助。

此致、

李子明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ziming:

    该范围似乎表示每分段20A、对吗?

    IF 有一个100kHz 40A 的峰值信号进入?  听起来前2个示波器截图中没有 R129?  

    在您的第一个示波器屏幕截图中、通道1显示1.5V、该监控是什么?

     

    那么 问题是、当有~18A 的峰值100kHz 经过 R129时、负输入从2.77V 降至-1.22V?

    然后在 R129上增大16k、会将负输入电压从2.68V 降至1.8V。

    在25k 时、电压会从2.6V 降至-1.96V。

     

    请确认、以便我能为您提供最好的帮助。

    此致!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应、我对我的英语不好表示歉意、这会让您误解当前和未来的情况。

    现在、我要向您展示一件 非常奇怪的事情(至少对我来说是这样)。 通道1是我们的5V 电压源、通道2是我们的初级电流(我需要对其进行监控、以确保我们的电源安全、但您可以将其忽略)。 然后、通道三是 IF 电压。 至少、通道4是 LM339DR2G 负输入电压。 该芯片由5V 电压(VCC)供电、另一侧连接到 GND。


       1.


    我想我需要说明的是 没有电阻器来限制这6张图片的正输入电流  (就像连接电压源一样)、在我意识到这一点后、我将一些电阻器放在正输入(如1K 或20K)、负输入电压上  看到了 没有那么难。 我真的不知道为什么(即使输入超出共模电压、负输入电压也不会下降)


    我真的希望您能给我一些建议、并帮助我弄清楚 比较器有什么问题。

    再次感谢您、希望您能度过美好的一天。 O7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ziming:

    不用担心、我只想确保能够清楚地回答任何问题。

    以及示波器截图所示的输出电压。

    进入该比较器的绝对最小输入电压(在可能发生永久性损坏之前)为-0.3V、而建议的运行条件为(Vee - 0.1、在这种情况下(-0.1V)。  

    www.ti.com/lit/ds/symlink/lm339.pdf

     

    我无法 确定地说正输入为什么被下拉、因为它在绝对最小输入电压之外运行。

    在工程指导方面、输入端与电流镜连接在一起、因此可以看到电流下降。

      

    如有任何问题、请告诉我。

    此致!

    Michael