This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:输入共模范围查询

Guru**** 2560780 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1380639/ths3491-input-common-mode-range-inquiry

器件型号:THS3491

工具与软件:

您好!

有人知道 THS3491的输入共模范围是多少? 我在数据表中找不到它。 我将在 Cadence Virtuoso 测试台中使用未加密的 PSpice 模型、而当输入共模电压低于4 [V]时模型没有响应。 我将在两种单独的配置中使用运算放大器:

1.输入信号范围:1.025到1.375 [V]

  电源:±10 [V]。

2. 输入信号范围:2.0至2.5 [V]

  电源:0和32 [V]

感谢您的观看!

Braden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、布拉登!

    此数据表中的输入限值标记不同、不确定原因。 信息是 任一电源的输入余量 HRIN。 对于±15V 电源、该值为4.1V、因此输入共模最大值将是±10.9V。

    这不是最低要求、因此您不应该看到小输入下降。 我试着自己模拟它, 它似乎工作正常,虽然我可能没有与你完全相同的设置。 可能是系统其余部分有问题、还是软件有其他错误? 如果您想发送您的仿真、我们一定会对其进行调查。

    谢谢!

    Hypatia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hypatia:

    明白了、感谢您指出这一点! 4.1 [V]余量绝对是我看到的。 我针对第一个运算放大器配置错误地对反相输入进行了偏置。 施加正确的输入偏置后、仿真运行符合预期!  将电源更改为25 [V]和-5 [V]后、可以进行第二种运算放大器配置。

    有一个伟大的周末,和快乐的第四!

    Braden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴这个结果出来了

    祝你第四次快乐!

    Hypatia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    余量是更一致的此规格、我在 THS3491中也是如此。 余量通常是任何电源组合中的一个恒定数字、我在本文系列的第2部分中对此进行了研究、  

    https://www.planetanalogue.com/input-and-output-voltage-range-issues-for-high-speed-cfas-and-fdas-insight-2/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢 Micheal