This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA855EVM:一项技术缺陷

Guru**** 2929220 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA855, PGA855EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1381302/pga855evm-a-technical-defect

器件型号:PGA855EVM
Thread 中讨论的其他器件:PGA855

工具与软件:

T05093738

你(们)好

我最近收到一个与购买相关的有缺陷的器件。

情况的描述

1.
Vs+:+12V
Vs-:-5V

LVDD:+5V

LVSS:-5V (VS랑 Ω SMPS)

增益:1V/V

在 Vin-、Vin+连接电池1V 后、输入测得为0V。

使用限流功率实验(每组1伏、0.5A 电流)

确定它的输入电流为0.5A CC。



2.
Vs+:+12V
Vs-:-12V (更改-5V ->-12V)

LVDD:+5V

LVSS:-5V (VS랑 Ω SMPS)

增益:1V/V

Vin -、Vin +:与实验1相同






结论是、输入端子电流消耗的电流超过0.5A。

在测量电阻时、输入 Vin+、Vin-不是短路

与 GND 相比、在测量 Vin+和 Vin 电阻时不是短路。

总之、判断 PGA855输入终端存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongsung:

    PGA855EVM 评估板和 PGA855器件在制造过程中进行了测试、但是、如果您认为评估板存在缺陷、并且最近通过 www.ti.com 或 TI 授权经销商购买了该器件、请 联系 TI 客户支持。  

    此外、请验证 IN+输入端的跳线 J5和 IN-输入端的 J7是否放置在正确的位置。 应用外部输入信号时、这些分流跳线需要开路并连接在引脚2-3之间、而不短接至位置引脚1-2上的 GND。

      

    谢谢。此致、

    Luis