This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:THS4551交流耦合单端输入转差分输出

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADS5294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1381543/ths4551-ths4551-ac-coupled-single-ended-input-to-differential-output

器件型号:THS4551
Thread 中讨论的其他器件: ADS5294

工具与软件:

您好!

我想   使用 THS4551将450m 摆幅的单端信号3.5Mhz 至10Mhz 转换为2Vpp 差分信号输出、然后将其连接到 ADS5294 ADC 的输入端。

是否可以通过配置 ADC 来实现满标量程?

如果可能、您能否确认应如何对其进行配置以实现此目的?

在该应用中、我应在增益电阻器和反馈电阻器中设置哪个值?

我的 Vocm 为950mV。

我很困惑地按照我的要求设置 VCC 和 VEE。

在给定仿真电路下、我是否可以根据我的要求获得输出(如果是)那么我应该根据我的要求设置哪些值。

谢谢