This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV341A:信号输入电流

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1381273/tlv341a-signal-input-current

器件型号:TLV341A
主题中讨论的其他器件:TLV3201

工具与软件:

你好、员工

TLV341AIDBVT
如果运算放大器的输入引脚超过-0.3V、
对于输入引脚的电流、是否有任何法规?

--------------------------------------------------------
绝对最大额定值
信号输入引脚电流±xxmA
--------------------------------------------------------

以下内容是在数据表中针对不同模型 TLV3201编写的:
"(2)输入引脚被二极管钳制至电源轨。
摆幅可能超过电源轨0.5V 的输入信号的电流必须限制在10 mA 或更低。"

此致

自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果未指定钳位电流限值、那么在理论上、您必须假设它为0。 在实践中、< 1 mA 的值应能防止损坏。 (但不能保证操作正确。)