This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA855EVM:增益不起作用

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA855EVM, PGA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1379773/pga855evm-gain-not-working

器件型号:PGA855EVM
Thread 中讨论的其他器件: PGA855

工具与软件:

我刚刚购买了 PGA8555EVM 板。  我的版本是 E1。  手册显示了 E2的勘误说明、但没有为 E1显示勘误说明。  不确定我收到(Mouser 提供的)一款至少落后3版的 EVM 的原因。  问题是增益无法正常工作。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    关于 PGA855EVM 版本:

    PGA855EVM 上的唯一一个版本涉及通过电阻器 R1和 R3连接 VOCM 分压器。

    Rev A 将 VOCM 分压电阻 R1和 R3连接到 LVDD+和 LVSS–(输出级电源)、如下所示。  

    在之前的版本 E1、E2 (这些相同)将 VOCM 电阻分压器 R1连接到 VS+、R3连接到 VS-(输入级电源)。  

    使用 修订版 E 时、如果应用在输入级电源(VS+、VS-)和输出级电源(LVDD+、LVSS-)上使用不同的电压、用户需要通过测试点(TP1)或连接器(J1)将 VOCM 引脚驱动至所需的 VOCM 电压。 或者、可以移除 R1和 R3电阻器、VOCM 引脚将默认通过 PGA855器件内的弱内部分压器(500kΩ- 500kΩ)达到 LVDD+、LVSS-电源电压的中间值。 大多数 应用将 VOCM 引脚驱动至所需的电压、因此这通常不是问题。   

    关于 PGA 增益问题:

    为了帮助确定问题是否与 EVM 有关并帮助调试问题、请提供以下信息:

    1) 1)请提供输入级电源(VS+、VS-)、输出级电源(LVDD+、LVSS–)和 VOCM 电压上的电势。

    2) 2)输入信号的详细信息:

    输入的输入共模电压平均电压:{(IN+)+(IN-)}/ 2

    差分电压振幅、IN+和 IN-之间的差异

    时钟信号频率

    3) 3)发生问题时的 PGA 增益

    涉及仪表放大器的最常见问题之一发生在器件在其额定输入共模线性范围或差分电压范围之外运行时。 至于 PGA855上的输入电压范围、任一输入(IN+或 IN-)处的电压需要与正负电源轨至少相差2.5V (或更大的余量)的余量电压。  PGA855类似于标准仪表放大器。 PGA 内的每个放大器都有其自己的输入和输出摆幅限制、而这将受 PGA 增益、电源、VOCM 电压条件和输入共模的影响。   这些限制再加上总体输入差分和共模电压与输出摆幅范围限制。  PGA855数据表第24页的第9.1.1节提供了说明、图9-1至图9-4显示了几种不同电源和增益条件下的一般行为。 由于这种关系可能很复杂、我们提供了 Excel 计算器 以验证器件是否处于输入/输出线性范围内、具体请参阅下面的:

    https://www.ti.com/tool/download/PGA85X-INPUT-OUTPUT-RANGE-DESIGN-CALC

    随附的 pdf 文件提供了使用该计算器的简要说明:

    e2e.ti.com/.../PGA855_2D00_Input_2D00_and_2D00_Output_2D00_Range_2D00_Calculator_5F00_instructions.pdf

    在我们了解更多信息之后、我们可以 继续、如果这是 EVM 问题、当然可以帮助解决。

    谢谢。此致、

    Luis  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我没有收到您的反馈、 如果您仍遇到问题、请随时发帖。

    谢谢。此致、

    Luis