This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:针对 CT 信号调节的精密整流器电路的设计建议

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1379781/tlv9062-design-suggestion-for-precision-rectifier-circuit-for-ct-signal-conditioning

器件型号:TLV9062
主题中讨论的其他器件:INA351

工具与软件:

您好、E2E

我正在使用 TLV9056作为差分放大器来放大 输入频率为50Hz 的电流互感器(1:1000)的输出、这用于测量线路电流、并且同相引脚偏置为3.3V。  

以下是其参考原理图  

上述电路按照设计正常工作。

 

我还想将相同的 CT 输出重新用于一些不同的应用、对于这些应用、我  需要将相同的 CT 输出转换为脉动直流、我参考 TI 应用手册 sboa296、我需要有关如何对具有两种不同偏置的两个不同电路使用相同的 CT 输出的设计建议。

因此、结束我的要求、我想使用两个应用的 CT 输出

1.差分放大器偏置3.3V 电压  

2.以一定的增益从 CT 输出脉动直流输出。

如果您需要任何其他信息、请告诉我。

此致

Chietanya  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitanya:

    您是否希望全波整流器电路以0V 为中心、如应用手册中所示?  

    此致、  

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert  

    是的、我希望全波整流器的输出以0V 为中心。

    BR

    Chietanya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitanya:

    共模电压是我在尝试将这两个电路合并时面临的主要问题。 但我想我已经想出了一些办法。  

    您将会注意到、我必须为您的系统再添加两个电源电压。 为 INA351供电的2.5V 和-2.5V 电压。 这是为了确保信号低于0V 时不会失真、也就是说、信号通过全波整流器时不会出现失真。  

    您还可以看到、我向系统添加了一些直流阻断电容器(C4和 C5)、用于分离偏置电压。  此外、由于我需要直流偏置点来保证仿真不中断、因此仅针对 SPICE 仿真添加了 R9。  

    请参阅以下结果:  

    如果在与全波整流器相连的系统中需要更大的增益、则需要具有更高增益的不同仪表放大器或另一个放大器增益级。  

    请告诉我你对这项建议的看法。 我相信该选项还有其他替代方案。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert  

    感谢您的建议、我可以将此建议作为基础并以此为基础。 我想知道如果我想使用 U1的输出并将全桥的中心值作为 Vref 值、您是否提供了可参考的一些设计建议或应用手册?

    BR

    Chietanya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitanya:

    我不认为我们有一段内容详细说明了您正在寻找的内容。  

    您是否认为使用 U1的输出作为全桥的中心值而不是0V 也是可接受的设计?  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert  

    我正在尝试优化设计并探索其他可能用于我的用例的方法。

    是的、回答正确、我可以寻找的一个选项是使用 U1的输出和 Vref 作为全桥的中心值。

    BR

    Chietanya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert

    如果您需要更多详细信息、请告诉我。

    BR

    Chietanya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitanya:

    很抱歉耽误你的时间。 从下面的结果中可以看出、使用3.3V 失调电压对全波整流器进行整流时、其输出不会很干净、但仍然有效。 我还必须向 U3的同相输入添加一个3.3V 电源。  

    仅添加了 R9来帮助 SPICE 仿真。 实际设计中不需要该中断。  

    我还附上了 SPICE 仿真、这样您也可以对电路进行实验。

    e2e.ti.com/.../TLV9062-Design-suggestion-for-Precision-Rectifier-Circuit-for-CT-Signal-Conditioning.TSC

    此致、

    Robert Clifton