This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV341A:共模输入电压

Guru**** 2967510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1381959/tlv341a-common-mode-input-voltage

器件型号:TLV341A

工具与软件:

你好、员工

TLV34xxA 数据表(SLVS568D)第1页特性表明:
•宽共模输入电压范围:–0.2V 至(V+–0.5V)。

然而、共模输入电压指定为0V (min)、Vcc-0.6V (max)。
区别是什么?
哪项正确?

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.6V 是最坏情况保证。 如图9和10所示、典型值似乎为0.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Cafain

    都是正确的。 对于"共模输入电压范围:–0.2V 至(V+–0.5V)"、它是一个无特定性能的工作运算放大器。 对于"共模输入电压为0V (min)、Vcc-0.6V (max)"、有数据表规格限制。