This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1100:器件无电、主电源引脚现在短接

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1381056/amc1100-dead-device-primary-supply-pins-shorted-now

器件型号:AMC1100

工具与软件:

尊敬的论坛:

我使用 AMC1100进行电流检测、 输入交叉250m Ω 和另外的两个反并联二极管。 电源由初级侧的16V 和次级侧的3V3 (系统电源)直接在同一 PCB 上调节5V。

最大值 初级电压为440V。

现在、两个 AMC1100 (另一个器件用于带有电压偏差器的电压感应)中的一个显示电源引脚上有较短的交叉。

有什么想法会导致此器件损坏?

此致

Gerhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerhard:

    您能否分享一个显示初级侧电源引脚的原理图?  

    短时间提示通过器件创建了高电流路径。  

    这是在正常运行或特定的瞬态测试之后发生的吗?  

    这是否每次都发生一次、两次?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我们有两个系统、我们使用了~ 3年、并开发了大约1年的软件和测试、这个电路没有问题。

    e2e.ti.com/.../Iso-Amp-2Ch.PDF

    VccIso 为16V。

    HVGnd 为高压电源的接地端、HV_N 供负载使用。 电流仅沿一个方向流动。

    高压最大值为440V 电流为750mA 最大值

    如果选择了错误的范围或出现不良情况、反并联二极管会保护输入。 该二极管正常、无损坏。

    此致

    Gerhard

    PS:已更改器件、现在模块似乎正常。 遗憾的是 、在故障期间、它向电源控制器报告了-0.23V 的电压、这会导致高电流和高电压、从而损坏系统的其他部分。 我将在星期一修复它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerhard:

    这些主板在什么类型的环境中运行?  

    不确定是否可能由于碎屑或湿度而导致外部(意外)短路。  

    具体取决于电源中发生故障的组件、可能有助于加以说明。

    另外可能还有一个连接器松动或部分连接的情况、这是因为电路板看起来具有很高的可配置性。 重复测试后连接器是否可能会随着时间的推移而磨损?  

    为了避免重复的应力故障、是否可以使用示波器检查高侧电源电压相对于接地的关系?  

    最好使用高带宽~μ V 500MHz 示波器来实现这一点、如果存在开关元件、放大到几微秒。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    该系统在室外防水盒内使用。 由于发生了故障,箱子在一个谷仓内,天气干燥。

    箱内没有碎屑。

    该板被焊接到主板上、所以这里没有连接器。 跳线字段已打开、没有跳线。

    我可以使用500MHz 示波器检查高电压、但输出端有一个陶瓷过压抑制器、如果电压高于600V、它会点火。

    而不是电压通道故障的是电流通道。

    我今天测试了模块、电压通道良好、这里无需维修、电流通道在更改 AMC1100后再次正常。 没有其它设备出现故障。

    此致

    Gerhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerhard:

    我的意思是高侧电源、LDO U6的5V 输出到 U2器件的 VDD1引脚1 (相对于引脚4 GND1)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    好的、两个器件位于同一个 PCB 上、是否是焊点出现了故障?

    此致

    Gerhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerhard:

    当然可能-某种年龄或降级相关的失败使从你所描述的最大多数。