Other Parts Discussed in Thread: AMC1100
工具与软件:
尊敬的论坛:
我使用 AMC1100进行电流检测、 输入交叉250m Ω 和另外的两个反并联二极管。 电源由初级侧的16V 和次级侧的3V3 (系统电源)直接在同一 PCB 上调节5V。
最大值 初级电压为440V。
现在、两个 AMC1100 (另一个器件用于带有电压偏差器的电压感应)中的一个显示电源引脚上有较短的交叉。
有什么想法会导致此器件损坏?
此致
Gerhard
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AMC1100
工具与软件:
尊敬的论坛:
我使用 AMC1100进行电流检测、 输入交叉250m Ω 和另外的两个反并联二极管。 电源由初级侧的16V 和次级侧的3V3 (系统电源)直接在同一 PCB 上调节5V。
最大值 初级电压为440V。
现在、两个 AMC1100 (另一个器件用于带有电压偏差器的电压感应)中的一个显示电源引脚上有较短的交叉。
有什么想法会导致此器件损坏?
此致
Gerhard
您好、Alex、
我们有两个系统、我们使用了~ 3年、并开发了大约1年的软件和测试、这个电路没有问题。
e2e.ti.com/.../Iso-Amp-2Ch.PDF
VccIso 为16V。
HVGnd 为高压电源的接地端、HV_N 供负载使用。 电流仅沿一个方向流动。
高压最大值为440V 电流为750mA 最大值
如果选择了错误的范围或出现不良情况、反并联二极管会保护输入。 该二极管正常、无损坏。
此致
Gerhard
PS:已更改器件、现在模块似乎正常。 遗憾的是 、在故障期间、它向电源控制器报告了-0.23V 的电压、这会导致高电流和高电压、从而损坏系统的其他部分。 我将在星期一修复它。
大家好、Gerhard:
这些主板在什么类型的环境中运行?
不确定是否可能由于碎屑或湿度而导致外部(意外)短路。
具体取决于电源中发生故障的组件、可能有助于加以说明。
另外可能还有一个连接器松动或部分连接的情况、这是因为电路板看起来具有很高的可配置性。 重复测试后连接器是否可能会随着时间的推移而磨损?
为了避免重复的应力故障、是否可以使用示波器检查高侧电源电压相对于接地的关系?
最好使用高带宽~μ V 500MHz 示波器来实现这一点、如果存在开关元件、放大到几微秒。
您好、Alex、
该系统在室外防水盒内使用。 由于发生了故障,箱子在一个谷仓内,天气干燥。
箱内没有碎屑。
该板被焊接到主板上、所以这里没有连接器。 跳线字段已打开、没有跳线。
我可以使用500MHz 示波器检查高电压、但输出端有一个陶瓷过压抑制器、如果电压高于600V、它会点火。
而不是电压通道故障的是电流通道。
我今天测试了模块、电压通道良好、这里无需维修、电流通道在更改 AMC1100后再次正常。 没有其它设备出现故障。
此致
Gerhard