This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3095:负载电容为1200pF 时的频率响应和建议的 RISO 值

Guru**** 2930430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1379553/ths3095-the-frequency-response-and-the-recommended-riso-value-when-the-load-capacitance-is-1200pf

器件型号:THS3095

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户想知道负载电容为1200pF 时的 Riso 值。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

第11页的图7-7显示了容性负载频率响应、图7-8显示了建议的 RISO 与容性负载之间的关系。

两者的负载电容最高仅为100pF。

我想知道负载电容为1200pF 时的频率响应和建议的 RISO 值。

我正在考虑使用它来驱动13.56MHz 的功率 MOSFET。

ーーー μ A

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 信一:

    通常、我们在特性分析期间捕获的所有频率响应都位于数据表上、因此、我们可能没有任何高达1200pF 的数据。 按照我们看到的 Cload 增加的趋势、 当使用如此高的 Cload 时、Riso 值将处于几个数字范围内。 但是、这不是一种保证、必须进行测试、因为负载等其他因素会影响系统的性能。 一般而言、我们通常收集 Riso 与 Cload 数据的方式是测试值并进行相应调整。 这与使用重 CLoad 时应采取的方法相同、就像此方法。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    感谢您的答复。

    我知道没有1200pF 电容的数据。

    我将要求客户对照实际测量值进行检查。

    此外、我将要求他们通过仿真来检查相位裕度。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi