This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491DDAEVM:针对反相增益配置进行修改

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3491DDAEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1381598/ths3491ddaevm-modify-for-inverting-gain-configuration

器件型号:THS3491DDAEVM

工具与软件:

您好!

您能举个例子来说明如何 为反相增益配置修改 THS3491DDAEVM。

THX

此致

Hermann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hermann:

    要针对反相配置修改 EVM、您可以将 R1设置为0欧姆并移除 R2电阻器。 假设您必须在输入端与信号源进行阻抗匹配、您可以相应地设置 R2。 图9-2展示了增益为5V/V 的反相配置示例 该示例重点介绍了端接电阻器 RT、即 EVM 上用于阻抗匹配50 Ω 输入源的 R2。 我还想强调的是、根据封装的不同、某些增益下存在建议的 RF 值。 表9-2展示了特定增益和封装应使用的值、即此 EVM 的 DDA。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thx a lot Ignacio