This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA193:电流分流监控器 IC

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1381558/ina193-current-shunt-monitor-ic

器件型号:INA193

工具与软件:

我正在使用 INA193AIDBVR IC 作为20mA 电流分流监控器。 此 IC 的输入范围为48V 至56V。 我需要保护该 IC 免受引脚3和4处电压高于56V 的光栅的影响。 我们是否可以使用齐纳二极管 BZV55-C62或 BAS28二极管进行保护。 制造商推荐的产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    齐纳二极管可以正常工作。

    我不理解您想如何使用 BAS28。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表中指定了输入线路中串联电阻的用例。 我的电路 对增益非常敏感。 我可以使用该2K 电阻器、还是您可以建议我可以使用的范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第8.4.1节显示了至来计算误差。 也就是说、串联电阻器不应大于约100 Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、  

    感谢您的支持。  

    Bincy、  

    感谢您发帖。 我确实同意 Clemens、您应该在每个输入引脚上使用齐纳二极管。 克莱门斯还提出了精度的要点、为了保持良好的精度、您应该将串联输入电阻器保持在100欧姆及以下。

    可以使用以下公式计算 Rprotect/Rfilter 引脚产生的误差:

    串联电阻越大、误差越大。

    此致、  

    Joe