This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1211-Q1:AMC1211AQDWVQ1

Guru**** 1927770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1378645/amc1211-q1-amc1211aqdwvq1

器件型号:AMC1211-Q1

工具与软件:

我正在使用 AMC1211AQDWVQ1器件作为模拟隔离器、并想在输入引脚上添加保护二极管作为 BAS116。 我们是否对添加保护二极管有任何限制、该二极管 通过+5V 上拉、而一个二极管将通过 GND 下拉  

您能推荐吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BAS116不是肖特基二极管。

    这些都很好。 如果您想限制通过内部钳位二极管的电流、请在外部钳位二极管和引脚之间添加一个串联电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否进行粗略连接。 该串联电阻器如何连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电阻器强制大部分钳位电流流过外部二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 这个电阻器有任何特定的值范围吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使是像50 Ω 这样的小电阻器也 会阻止大部分电流流入 AMC。

    AMC 的 µV 偏置电流最高为15nA、因此即使是像10 kΩ 这样的大电阻器也会产生150 μ V 的误差、这比 AMC 1.5mV 的输入偏移误差要小得多。

    电阻器和 AMC 输入电容构成一个低通滤波器、但它不会影响220kHz 信号。

    100 Ω  和1 kΩ 之间的任何东西都可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    您可以建议具有单位增益和单端输出的模拟隔离器 IC 吗?

    AMC1211AQDWVQ1在该 IC 中、我可以看到其差分端输出。 您可以推荐一款单端 IC 吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bincy:

    您的项目是什么?  

    我认为目前没有 AMC1211的单端输出器件替代产品。  

    或者、数据表的第8.2.2.2节详细说明了如何将差分输出转换为单端。  

    或者、如果您不想在系统中包含另一级、则可以仅使用一个输出。 然后、通过10k 电阻器将另一个输出接地、以获得最佳实践。 但是、这样只会得到满量程的一半并且不会进行滤波。

    如果我还能回答其他问题、请告诉我。  

    此致、

    EVA