This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM675:线圈/电感器交流正弦波电压到电流源

Guru**** 2504845 points
Other Parts Discussed in Thread: ALM2403-Q1, LM675, ALM2402F-Q1, ALM2402-Q1, OPA593, OPA564, TINA-TI, OPA564-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1382246/lm675-ac-sine-wave-voltage-to-current-source-for-coil-inductor

器件型号:LM675
主题中讨论的其他器件: ALM2402F-Q1ALM2402-Q1、ALM2403-Q1 OPA593、OPA564TINA-TIOPA564-Q1

工具与软件:

你好。

我正在启动一个对我来说有点不同的项目。

我将展示详细信息。

输入:最大1Vpp (+500mV 峰值、-500mV 峰值)交流正弦电压波、频率6Hz 至620Hz。

输出:5mA 在输入端每增加1mV、负载为一个线圈、电感将介于1mH 和2.2mH 之间、可能还介于2.2mH 之间。

当 Vin 瞬时为+500mV 时、线圈上的瞬时电流为2500mA;当 Vin 瞬时为-500mV 时、线圈上的瞬时电流也为2500mA、但电流以相反的方向流动(交流)。 Iout / Vin 关系值为5 (Iout/mV 5mA)、但关系值也可以介于4.5和5之间。

直流电流失调电压来校准线圈。

它是电压至电流转换器、但它是交流。

目的是在线圈中施加正弦电流、以生成6Hz 至620Hz 频率范围内的可调振幅/频率电磁场、尽管尚未选择线圈、但可能需要定制设计。 由于项目的 NDA、我解释得不是很详细。

我想知道德州仪器(TI)是否有一些与此相关的文档可在这方面提供帮助。 或者是否可以推荐一些相关材料。 是的、我正在寻找能够实现这一点的电路、或许可以使用 LM675等功率运算放大器。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeferson:

    [报价 userid="94422" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1382246/lm675-ac-sine-wave-voltage-to-current-source-for-coil-inductor "]当瞬时电压 Vin 为+500mV 时、线圈上的瞬时电流为2500mA;当瞬时电压 Vin 为-500mV 时、线圈上的瞬时电流也为2500mA、但电流以相反的方向流动(交流)。 Iout / Vin 的关系为5 (Iout/mV 5mA)、但关系也可以介于4.5和5之间。[/报价]

    当应用驱动电感负载时、您不希望在输入端应用阶跃功能。  

    假设 L = 1mH、V = 0.5V、di/dt = V/L = 0.5V/1.0mH = 500A/秒 当然、中的运算放大器无法提供这种电流速率、因此会发生输出失真。 R&L 时间常数将在输出端占主导。 您应该使用正弦波形来驱动电感负载、并避免输出端出现突然的 di/d 变化。  

    [报价 userid="94422" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1382246/lm675-ac-sine-wave-voltage-to-current-source-for-coil-inductor 并且线圈上不存在直流电流失调(如果可能的话)。[/QUOT]

    您可以使用电容耦合与电感线圈相连接。  

    [报价 userid="94422" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1382246/lm675-ac-sine-wave-voltage-to-current-source-for-coil-inductor "]输出:5mA 每输入端1mV、负载是一个线圈、电感将介于1mH 到2.2mH 之间、更可能是2.2mH。

    能否以浮动方式驱动线圈? 换句话说、它在输出端以差分方式驱动。 应用的最大输出电压摆幅是多少。  

    我们提供其他运算放大器、例如 ALM2402-Q1/ALM2402F-Q1/ALM2403-Q1、OPA593、OPA564 和其他功率放大器、具体取决于驱动要求。  

    随附是一个旋转变压器应用手册、可能与您尝试执行的操作类似。  

    https://www.ti.com/lit/ab/sboa504/sboa504.pdf?ts = 1719948544776&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FALM2403-Q1%253Futm_source%253Dgoogle%2526utm_medium%253Dcpc%2526utm_campaign%253Dasc-null-null-GPN_EN-cpc-pf-google-wwe%2526utm_content%253DALM2403-Q1%2526ds_k%253DALM2403-Q1+Datasheet%2526DCM%253Dyes%2526gad_source%253D1%2526gclid%253DEAIaIQobChMIgr7jxIuJhwMV-drCBB2TtA4jEAAYASAAEgJu-PD_BwE%2526gclsrc%253Daw.ds

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Raymond。

    非常感谢。

    我还没有全部答案。

    OPA564非常有趣。 我们还可以将原始帖子的2500mA 降低至1500mA、因为 OPA564的输出高达1.5A。

    想法是在电路中安装一个 IC、它是一个函数发生器(直到现在计划 使用 DDS -直接数字合成)、只生成正弦电压波(0.61Vpp 固定)、频率范围为6Hz 至620Hz、该 IC 生成我知道的固定输出振幅(0.61Vpp 固定)、并且可以使用数字电位器来减小振幅、然后可以使用直流偏移电位器来去除。 然后、在这个点上、出现了被这个主题所掩盖的电路、将正弦电压波转换为将流经线圈的电流波。

    您或许能够以更简单的方式实施它。 基本思路是有一个线圈、我们要对6Hz 到620Hz (可调)的频率范围施加正弦电流(具有可调振幅)。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeferson:  

    [报价 USERID="94422" URL="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1382246/lm675-ac-sine-wave-voltage-to-current-source-for-coil-inductor/5282916 #5282916"]想法是在电路中使用一个 IC、它是一个函数发生器(到目前为止计划使用 DDS -直接数字合成)、它将仅生成正弦电压波(1Vpp 固定)、 频率范围为6Hz 至620Hz

    您是否指互补 SPWM 输入信号并通过滤波器获得正弦输入?

    e2e.ti.com/.../620Hz-SPWM-Sinusoidal-Input-07022024.TSC

    如果您能提供输入和输出摆幅、我可以为您进行仿真。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeferson:  

    下面是一个驱动示例、我们可以相应地微调电感负载。 如果可以相应地对激励频率进行编程(以避免电感器处的 di/dt 突然变化)、则不应在输出端的高尖峰电压下感应电感线圈、并且转换应平滑。   

    e2e.ti.com/.../SPWM-Sim-Drivng-2.2mH-coil--07052023.TSC

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    谢谢你。

    我提到的 IC 是 DDS (直接数字合成)、就是这个:

    https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9837.PDF

    在第3页的数据表中显示了:

    它具有 SPI 接口、可用于设置输出频率和形状(方形、三角、正弦形)、但输出振幅似乎是固定值、为0.61Vpp。

    第一页显示输出来自 DAC:

    我还没有测试此芯片、而且我认为如果输出来自于 DAC、那么 此芯片 产生的输出波形很可能会出现很小的电压阶跃、因为此 DDS 芯片有10位 DAC、有12/14/16位 DAC 的 DDS 芯片、但价格太贵。 这款具有上述链路10位 DAC 的 DDS IC 的成本更低。 因为实际上、我们在项目中将有3个线圈、3个是同一驱动电路的倍、3个是同一波形生成电路的倍。

    德州仪器(TI)是否有任何 IC (函数/波形发生器)?

    基于该 DDS 芯片的设计理念为:

    MCU (SPI 接口)--> DDS IC (正弦电压波输出、0.61Vpp 固定、通过 SPI 配置输出频率在6Hz 到620Hz 之间、我认为它可以提供平稳的转换...) -->数字电位器(电压幅度控制)-->缓冲器或带运算放大器的放大器-->电容器(移除直流偏移)-->将电压转换为流经线圈的(交流)电流的电路。 设备。

    您使用的这个仿真软件是什么? 我是否能够安装它并在它上打开您的仿真?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeferson:  

    德州仪器(TI)是否有任何作为函数/波形发生器的 IC?

    如果您对我们的产品感兴趣、这里包含了我们的 DAC 波形发生器。 我们有很多 DAC IC。 与 SPWM 方法相比、使用 DAC 生成正弦波形将更简单。 您可能需要排除工作频率范围之外的谐波噪声。   

    如果您发送有关 DAC 的 E2E 查询、我们的团队将能够帮助您找到最适合您的应用的选项。  

    https://www.ti.com/lit/an/slaae66/slaae66.pdf?ts = 1720022280215&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/data-converters/dac-circuit/products.html

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-digital-to-analogue-converters--dacs-.html

    您使用的这个仿真软件是什么? 我是否可以安装它并在其上打开您的模拟?

    我正在使用 TINA-TI 仿真器、您可以通过下面的链接直接下载(免费)。 我甚至可以向您展示在您熟悉该工具后如何仿真驱动器的功率耗散。   

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    借助之前封闭的仿真、您可以将 SPW 输入级替换为从6Hz 到620Hz 的0.61Vpp 电压源。  

    在 OPA564-Q1的输出仿真中、我使用 CL 高通滤波器来阻断直流分量。 输入信号低至6Hz、因此交流耦合需要较大的电容器、如果要阻止直流信号、则应将极点配置为0.6Hz 或更低(尝试避免 CL 电路的 Q 值)。  

    您还可以考虑以差分方式驱动变压器、并使用变压器的次级来驱动电感线圈。 该配置的优点在于、功效将翻倍、并且您可以使用更低的电源轨为幅度更大的电感负载供电。 或者、您也可以以差分方式直接驱动线圈。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond