This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238:100K I2C 要求

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: INA238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1382109/ina238-100k-i2c-requirement

器件型号:INA238

工具与软件:

嗨、团队:

 100kHz 是否有 I2C 要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    指定的最小值为1kHz。

    为什么您认为100kHz 主器件不与此兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naizeng、您好!

    数据表中列出的时序要求对于1kHz 至400kHz 之间的任何 I2C 时钟频率都适用。

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:  

    数据表中有快速模式和高速模式。 100kHz 介于 1 - 400kHz 之间、也介于10kHz - 2940khz 之间、我应该遵循哪个时序要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速模式时序比标准模式更严格。 您的100kHz 主设备将与 INA238 (或任何其他快速模式器件)配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naizeng、您好!

    我同意克莱门斯的意见,我建议您遵循快速模式要求。

    此致!
    Mallika Senthil