This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:CRD无法调整、急需出货、请帮忙处理、谢谢!μ A

Guru**** 2390945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1382481/tl494-crd

器件型号:TL494

工具与软件:

你好!μ A

CRD无法调整、急需出货、请帮忙处理、谢谢!μ A

PO 编号 TI PO 编号 SIL 器件型号 标量 订购的商品 这种规格 申请日期 计划到达日期 新 CRD 货币 转售
133G-24060001 1024070623 1010100494001 95000 TL494CDR TI 2024/9/20. 2024/9/20. 2024/7/12. 美元 0.06.

  • 订单:[
      • 订单编号:"1024070623"
      • 订购日期:" 2024年06月05日"
      • customerPurchaseOrderNumber:"133G-24060001"
      • currencyCode:null
      • 订单状态:"已打开"
      • endCustomerCompanyName:"Techtronic Industries Co.、LTD (TTI)"、
      • 消息:null
      • lineItems:[]
          • tiLineItemNumber:"000020"
          • itemShipToAccountNumber:"18441"
          • customerLineItemNumber:"0002"
          • 状态:"已拒绝"
          • tiPartNumber:"TL494CDR"
          • customerPartNumber:"1010100494001"
          • tiTotalOrderItemQuantity:95000
          • quoteNumber:null
          • customerAnticipatedUnitPrice:0.063
          • customerCurrencyCode:"USD"
          • tiUnitPrice:0
          • tiCurrencyCode:"USD"
          • 消息:[]
              • 代码:"TI-TXT-098"
              • 键入:"错误"
              • 原因:"终端客户与订单上的现有值不匹配"
              • 消息:"验证终端客户和/或订单号并重新提交申请。 如需帮助、请联系 TI API 支持 ">api-portal.ti.com/support"
              }
            ]、
          • 附表:[
              • requestedQuantity: 95000,
              • requestedDeliveryDate:"Requested" 2024年07月08日
              • 确认:
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]、
  • 错误:null
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请联系 TI 销售办事处。 此 E2E 适用于无法解决销售相关问题的技术支持。 此外、请在本 E2E 上使用英语。