This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2206:放大器论坛

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1382525/opa2206-amplifiers-forum

器件型号:OPA2206

工具与软件:

過電圧保護について知りたいです。μ A

絶対最大定格信号入力ピン電圧は(V+)+ 40 と記載されていますが、電源オフ(V+=0)の状態で入力ピンに 12V は保護されますか IC 信号が印加された場合、この?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以没有区别;保护电路不需要常规电源。

    但请注意、过压会导致电流流入电源(请参阅第7.3.1节)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Matsuura-San、

    此图是克莱门斯所指的。 我根据翻译解释查询。

    是的、即使在非供电 LDO 或 V+状态下、IC 的输入端子也会受到保护、但是、保护电路必须为电流路径提供 ZD1、因为市场上的大多数 LDO 无法灌入电流。

    如果 V+能够灌入电流、则无需根据查询(单电源轨情况、其中 V-= GND)使用 ZD1。  

    IC 的负输入端子欠压保护也是如此、假设采用双电源轨。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond