This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA350:INA350ABSIDDFR、低功耗精密仪表放大器、SOT23-8型号:(INA350ABSIDDFR)

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: INA350, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1382509/ina350-ina350absiddfr-low-power-precision-instrumentation-amplifier-sot23-8-model-no-ina350absiddfr

器件型号:INA350
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

来自 SPEM PVT LTD.

申请 IBIS 模型

所需的 IBIS 模型  

更多信息。

放大器、增益为10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有适用于 INA350的 IBIS 模型。 IBIS 模型通常用于数字器件、而模拟 IC (如 INA350)在替代仿真环境中更好地实现。

    我们为 INA350器件提供 TINA-TI 和 PSpice 模型。

    请参阅此页面了解所有可用的型号: INA350仿真模型

    至于 EMC 测试、您要仿真什么?

    我们在 INA350数据表的第8.3.3节绘制了典型的 EMIRR:

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致!

    Jacob