This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 包装字符确认

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1382485/packaging-character-confirmation

器件型号:LM293

工具与软件:

以下器件的封装字符是什么:-

LM293MDREP

它是"REP"还是仅"R"代表封装代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gauri、

    "M"表示扩展温度范围("军用"-55°C 至+125°C)

    "D"表示 SOIC 封装

    "R"表示卷带运输选项 、通常为"R"表示卷带、或为管装"T"(该器件仅提供2.5k 卷带)。

    EP 是"增强型产品"

    https://www.ti.com/product/LM293-EP