This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6882:OCM 引脚由一个电阻器端接至地。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6882, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1374660/lmh6882-ocm-pin-is-terminated-to-ground-by-a-resistor

器件型号:LMH6882
主题中讨论的其他器件: TLV431

工具与软件:

对于交流耦合应用、如果 OCM 引脚被接地的电阻器端接、会发生什么情况?  基本上、OCM 引脚不会偏置。  LMH6882是否仍能正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第8.1.2节说明:

    OCM 引脚和输出引脚之间的直流增益为2、因此 OCM 电压应介于1V 和1.5V 之间。这将输出共模电压设置在2V 和3V 之间。超出建议范围的输出共模电压将表现出较差的电压摆幅和失真性能。 当输出共模设置为电源电压的一半(OCM 引脚上为2.5V 或1.25V)时、该放大器将提供卓越性能。

    当 OCM = 0V 时、差分输出根本不会工作。

    只需连接诸如 TLV431之类的电压基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

     我完全同意克莱门斯的观点。  需要从外部低噪声源驱动 OCM 引脚。 此外、如果 OCM 引脚悬空、则输出共模未定义、并且放大器将无法正常运行。 之所以出现这种情况、是因为该器件是仅采用单电源的器件、需要调整其共模才能使器件正常工作、并且1/2 Vs 可提供出色的失真性能。  

     您可以按照 Clemens 的建议连接一个电压基准以获得出色的噪声/误差性能、也可以简单地将分压器连接到电源并调整到必要的1V 和1.5V 范围。  

    谢谢!
    SIMA