This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32404:具有 VEMD2023SLX01光电二极管的 TIA 电路兼容性

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH32404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1372869/lmh32404-tia-circuit-compatibility-w-vemd2023slx01-photodiode

器件型号:LMH32404

工具与软件:

我目前正在设计一个带18 VEMD2023SLX01 (https://www.vishay.com/docs/83493/vemd2023slx01.pdf)光电二极管组件的光电二极管阵列电路。 鉴于 PCB 空间和 I/O 引脚有限、我有兴趣使用 LMH32404将数据轻松放大和多路复用到下游 ADC。 我希望确保它们与我所使用的光电二极管兼容(在5V 反向电压下施加时、数据表显示 PD 电容为1.3pF、最大电流为14uA、这让我觉得乍一看应该是可以的)。 其次、是否可以使用将输出转换为单端而不是差分输出? 通常也有兴趣在不接受差分输入的 Arduino 上使用 ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ezira、您好!

     很抱歉、响应出现了很长的延迟。 您是对的、将光电二极管与此器件配合使用应该没有问题。

     如果您施加5V 反向电压、则该数据表显示大约1.3pF、这类似于在确定器件特性时测试的条件。 为光电二极管列出的带宽似乎为几 MHz、最大电流看起来为14uA、对于这款在少数 NAS 中具有集成电流噪声的器件来说、这一点是可以接受的。  

     该器件可用于单通道或差分模式、但建议使用差分模式、以实现出色性能。 在单端信号链中、未使用的差分输出以与使用的输出相同的方式端接、从而保持平衡和对称。 单端输出的信号摆幅是可用差分输出摆幅的一半。 此外、输出级的共模噪声(通常会被差分输入 ADC 抑制)现在会添加到总噪声中、从而进一步降低 SNR。

     如果 Arduino 中的 ADC 是差分输入、则是理想选择;否则、尝试使用与连接到单端 ADC 的输出相同的阻抗、端接未使用的输出、以保持对称、从而保持共模性能。  

     如果您需要更多的上述说明、请通过回复来告知我!

    谢谢!
    SIMA