This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4197:输入对尖峰和负信号有保护?

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA197, OPA206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1382374/opa4197-input-has-protection-to-spikes-and-negative-signal

器件型号:OPA4197
主题中讨论的其他器件:OPA197OPA206

工具与软件:

尊敬的专家:

您能帮助向客户询问此问题吗?

他们正在寻找 OP747ARZ (我们当前的器件)的替代器件。 我找到了 OPA4197ID (德州仪器(TI)作为替代方案、因为在其现有设计中、它们拥有0到5V 电源电压的单源、到同相引脚的高通 RC 滤波器(基本上是一个微分器)输入、它们看到输入端的负尖峰幅度约为-4V (同相)。

如数据表中的绝对最大额定值所示、输入电压=–VS–5V 至+VS + 5V。这意味着即使在单电源(0至5V)下、输入也可以承受负尖峰。这是正确的吗?

查询:
我们 想知道即使使用0到5V 的单电源运行、替代器件是否能够承受负尖峰? 如数据表中的轨至轨输入、如果我的输入错误、正确吗?输入只能在双电源下工作时承受负尖峰、而不能在单电源下工作、或者以其他方式输入即使在单电源下工作时仍可以承受负尖峰。

谢谢你。

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:  

    OP747ARZ 的交叉参考如下。  

    https://www.ti.com/cross-reference-search/singlepart?searchTerm=OP747

    我们 想知道即使备选器件采用0到5V 的单电源供电、它是否仍能承受负尖峰?

    对于 OPA197、输入信号引脚如下表所示。 对于单电源轨、V-= GND、最小 VCM 输入约为-0.5V、输入电流限制为 ±10mA。 差分输入信号约为5V - GND + 0.2V = 5.2V Δ(max)。   

     

    如果使用 OPA206、则输入会受到保护以免受负瞬态尖峰的影响、无需额外的外部元件保护。  

    请注意 OPA206的输入 VCM 模式。

    BTW、所有这些产品均为36V 运算放大器、而且电源轨可能位于低侧。   

    这是什么类型的应用?  请告诉我。

    此致!

    Raymond