This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321:LMV321IDBVR 内部晶圆标记

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV321, TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1383209/lmv321-lmv321idbvr-internal-wafer-marking

器件型号:LMV321
Thread 中讨论的其他器件: TLV9001

工具与软件:

你(们)好

我们为此产品找到了两种内部晶圆标记。 请您帮助确认原因
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMV321是在不同的组装地点制造的、因此可以看到不同的情况。

    TLV9001与 LMV321兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li:

    LMV321有一个 PCN (产品变更通知)、增加了新的制造工艺和设计。

    下方为部分 PCN。 左侧裸片是这种 新的制造工艺和设计。  

    如果左芯片有任何电气问题、请告诉我。 我希望您能做到、您还能看一下裸片吗?