This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA596:单端输出和差分输出放大

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7741, OPA392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1382363/opa596-amplify-with-single-end-out-put-and-differential-out-put

器件型号:OPA596
Thread 中讨论的其他器件: OPA392

工具与软件:

嗨、团队:

很抱歉、我不确定如何在网站上筛选出满足以下需求的正确产品

您能否帮助推荐满足以下要求的合适解决方案?

一个放大器、单路供电、3.3~5V。

1、1~3单端输出、Δ V 乘以增益。

2、差分输出、3~5乘以增益。

此外、如何将信号从1/2 VCC~VCC 转换为0~VCC

谢谢

科里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corry:  

    ISOW7741是高达85V 的 HV 运算放大器。 您的应用似乎满足低压应用要求、因此5V 运算放大器应该运行良好。  

    应用驱动的负载类型是什么? 最大值是多少 输出电流? 工作频率是多少?

    此外、如何将信号从1/2 VCC~VCC 转换为0~VCC

    这是运算放大器中的电平转换问题。 请指定您要尝试执行的操作、我可以将电路组装在一起。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    应用连接霍尔 IC 或 TMR 传感器。

     

    对于霍尔 IC、输出电流最大值5mA。

    TMR、最大输出电压+/- 1560mV、功耗0.3mW。

     

    频率:10K~100KHz

     

    对于霍尔 IC、正常输出为1/2 VCC、取决于极性磁体使其闭合的位置。

    输出将为1/2 VCC 至0V 或1/2 VCC 至 VCC。

    在这两种情况下、我都想让移位电路将输出电压从0V 传输到 VCC。

    由于电压范围增大、ADC 更容易知道磁体和霍尔 IC 之间的距离变化。

    谢谢

    科里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corry:

    我假设您在寻找运算放大器电平转换电路。 两个基准。  

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa374/sbaa374.pdf?ts = 1720020901447&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/lit/ab/sboa038a/sboa038a.pdf?ts = 1720020795328&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    传递函数是另外两个仿真。 我以 OPA392为例、这是5V 精密运算放大器。  

    e2e.ti.com/.../OPA392-level-shift-07032024.TSC

    有许多方法可以执行运算放大器电平转换电路。 对于  TMR 传感器应用、输入前级可能是 INA、差分放大器、甚至是同相运算放大器配置(如缓冲器)。 可以在所有这些电路中执行电平转换。 您甚至可以使用加法放大器(反相或同相配置)来执行电平位移。  

    如果输出必须降至0Vdc、则可能需要较小的 Vee 电源、例如 LM7705 (-0.233V) 、否则它可能无法一直摆动到 GND、具体取决于所选运算放大器类型。  

    如果您有其他问题、请告诉我们。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    如果可能、请将仿真2 VCC 更改为5V 或3.3V。

    从电路显示来看、它似乎施加了15V 电压。

    谢谢

    科里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Corry:

    它在这里。 请具体说明。 在应用手册中、有许多电平转换电路。 如果您参考以下内容、那么这就是所做的修改。  

    e2e.ti.com/.../OPA392-level-shift-3p3V-07042024.TSC

    此致!

    Raymond