This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA303-Q1:延迟功能

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1382855/ina303-q1-delay-function

器件型号:INA303-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:  

关于第二比较器的延迟功能、我不是很关注延迟的工作原理。  

例如、延迟时间设置为2ms、Vlimit2大约为3.5V。 如果放大器的输出侧有4V/1.5ms 电压脉冲、它是否会在第二个比较器上触发警报?  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ethan、

    否、这不会触发第2个比较器。 数据表中的这篇文本确认欠流条件必须持续的时间大于延迟时间、否则 ALERT2将不会响应。

    希望这对您有所帮助。

    此致!

    Peter