This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA818:OPA818散热焊盘是否必须连接至 GND?

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA657, OPA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1380701/opa818-must-opa818-thermal-pad-be-connected-to-gnd

器件型号:OPA818
Thread 中讨论的其他器件:OPA657

工具与软件:

大家好、

我的一个客户在其当前产品中使用 OPA657。

他们还在考虑将这个 OPA657替换为 OPA818以实现下一个产品。
目前、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?

问题1。
OPA818具有散热焊盘。
OPA818散热焊盘是否必须连接到 GND?  
换而言之、是否必须连接散热焊盘 GND?

问题2:
OPA818具有 FB 引脚。
此 FB 引脚是否直接连接到器件中的 VOUT?
如果答案是肯定的、那么当反馈电阻器连接到 OUT 引脚时、FB 引脚是否可以保持开路?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kazuya:

    散热焊盘以电子方式与裸片隔离、但我们通常建议将焊盘接地、因为您的接地 平面在大多数设计中通常是理想的散热平面。 但是、任何良好的散热平面都可以连接到散热焊盘。 布局指南在数据表的第11节中重点介绍。 FB 引脚在内部连接至 Vout 引脚。 我不理解你的第二个问题。 您是否想问、是否可以使用反馈电阻器并在器件周围布线、而不使用 FB 引脚? 如果是、我不明白为什么不能做到这一点、但性能会下降、因为您将向 FB 设计旨在降低的设计中添加寄生电容。 数据表中的图58举例说明了 FB 引脚应该如何用于大多数设计。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    非常感谢您的答复。

    我可以再问您一个问题。
    OPA818数据表中提到了 与裸片基板电隔离、但 ESD 二极管下键合到散热焊盘的散热焊盘。

    这是否意味着在未连接散热焊盘时 ESD 性能会下降?

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    让我获取一些这方面的信息、并尽快与您联系。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我能够澄清您的问题、并确信 ESD 性能不会因为保持悬空或未将其连接到特定电压而降低。 尽管强烈建议使用散热焊盘、因为这将有助于使器件保持最佳工作温度。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    非常感谢您的大力支持。

    我可以再问您一个问题吗?

    客户遇到 PCB 尺寸限制问题。
    他们想知道 FB 引脚是否可用作 VOUT、因为 FB 引脚在内部连接到 OUT 引脚。
    我认为不建议这么做、因为 FB 引脚和 OUT 引脚之间的内部连接电流会产生一些电压误差。

    我的想法是否正确?

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第8.3.2节说明:

    FB 引脚在内部通过器件上的金属布线连接到 VOUT。 由于此连接采用固定的金属尺寸、FB 引脚的载流能力有限。

    并指定 FB 和 VOUT 之间的连接具有大约1.2 Ω 的电阻。如果输出电流很小、您可以使用 FB 作为输出、而您可以使用此电阻上的压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    Clemens 强调了尝试将 FB 用作 Vout 的一个主要问题。 该引脚可能不具有潜在的 Vout 引脚特性、因此很难判断它如何驱动该引脚的负载、但出于这些原因、可能不建议在其应用中这样做。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio 和 Clemens:

    非常感谢您的支持。

    我明白你说的。 这对客户和我都很有帮助。

    再次感谢您、此致、
    和也。